This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 锁定在99-100%

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508019/bq40z50-r2-rsoc-locked-at-99-100

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好 TI-Forum、

几周前、我们的原型板 BQ40z50工作正常。

我们将一个20W 的太阳能电池板连接到我们的系统、具有2W 的恒定负载、RSOC 通常在夜间从100%下降到80%左右。 (请参阅图):

然后从4月15日开始, SoC 开始没有持续下降到80%的夜晚,但只有90%。

令人困惑的是、SoC 仅在晚上大约凌晨3点左右开始下降、而 PV 电流在大约下午20点停止、因此我们通常会看到 SoC 在大约下午20点开始稳步下降

最近、SoC 在夜间甚至没有降至99%以下、只有在我们拔下 PV 模块时、SoC 才开始下降:

以下是"尊重电池电流和功率":

我尚未记录电量监测计的寄存器值、而仅收集了黄金映像:

e2e.ti.com/.../99_5F00_problems_5F00_but.gg.csv

您能解释一下为什么 SoC 在一段时间内开始锁频超过99%吗?

感谢您的帮助。

此致、

Constantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantin、

    此问题已分配给团队、并正在由团队查看。 请给我们时间完成排队。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Constantin:

    这里很难在没有日志文件的情况下确定根本原因、因为这样我们就可以查看此时电量计内部发生的情况。 同样、当电芯充满电时、电量监测计似乎正在计算非常高的电芯电阻、是否将其更改为更接近下一个网格点(~60?)的值 有什么影响?

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。 我将尝试收集这种行为的日志。 然而、这个特定的电量监测计正在进行现场测试、很难收集所有数据。

    我会相应地更改 Resistance 值、并为您提供更新。 这需要一些时间。

    此致、

    Constantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Constantin:

    好的、感谢您的更新。 请在可用时共享测试数据。

    此致、

    Anthony