This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:在 TLVM13630RDHR 上使 VLDOIN 保持未连接状态?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509505/tlvm13630-leave-vldoin-unconnected-on-tlvm13630rdhr

器件型号:TLVM13630

工具/软件:

我们的原型板出现问题、即 VLDOIN 未正确连接引脚。
让引脚保持未连接状态很容易、但可以将其连接到 VOUT GND (如数据表中所述)。

是否可以离开 VLDOIN 引脚悬空?

我们修改了一个电路板以离开 VLDOIN 引脚悬空、它似乎起作用。 但是、我们有兴趣了解潜在的长期影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    在数据表中、如果您希望具有更高效率、TI 建议将 VLDOIN 连接到 VOUT 或其他电压轨、如果您不能使用、则建议将其连接到接地引脚。 不建议将该引脚悬空。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "不推荐"仍然意味着可以、或者?

    我们将在下一个版本中更改设计、并将引脚连接到输出电压(+5V)。
    但是对于我们已经拥有的原型、您是否有任何可以让其保持浮动的信息?
    如果您想了解芯片内部设计如何处理这一问题、敬请提供相关信息。

    此致、
    Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    该引脚需要接地或连接到 VOUT /其他电压轨。 TI 无法保证器件在引脚保持悬空的情况下如何运行。

    谢谢、

    Dino Maslic