This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:常开 MCU 控制

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509173/bq25638-always-on-mcu-control

器件型号:BQ25638

工具/软件:

您好、

我正在使用低功耗控制器来控制电池充电器。

应在何处连接 MCU 以使其始终通电? 我是否应该将其连接到 VBAT?

产品由电池供电、为了节省电量、我需要在不需要时断开系统与电池的连接。

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    如果您始终连接了电池、且最小电池电压(在完全放电状态下)仍然可以为 MCU 供电、则您可以使其保持与电池的连接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    是否考虑了电池充电阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    如果最大电池电压为4.2V (完全充电状态)、则无法使用最大输入电压限制为3.3V 的 MCU。 您必须选择一个输入额定值为5V 的 MCU。

    另请注意 MCU 输入引脚上的最大输入电流限制(应在数据表中提及、通常为高阻抗)

    谢谢