This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:原理图检查

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507786/tps65994ae-schematic-check

器件型号:TPS65994AE

工具/软件:

你(们)好

Intel Raptor Lake-P 平台产品 C 类 PD 功能要求如下

您能帮助我们回顾一下 原理图是否正常、或者有任何 调整建议吗

谢谢你

1、最大输出5V/3A。

2.需要支持 CC、DP ATL 模式

3.通过 I2C 控制转接驱动器

e2e.ti.com/.../TI-TPS65994AE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户不应在新的 Intel 设计中使用 TPS65994AE。 它们是否需要通过合规性测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy

    感谢您的评论

    客户的下一个版本将更改为994BH。 是否需要调整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我们进行审查之前、您能否确认此产品是否需要通过 PD 合规性测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy

    994BH 将用于测试、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bh 是将 P2P bom2bom 连接到 AE。

    我在 VBUS 上看不到用于钳位的 TVS。 请在 VBUS 上添加电压钳位