This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:适用于镍氢化学电池的 BQ25820降压电池充电器设置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509528/bq25820-bq25820-buck-battery-charger-settings-for-nimh-chemistry

器件型号:BQ25820

工具/软件:

客户正在使用镍氢电池2xC 型(串联) 2.4V 5Ah。

BQ25820是否支持为镍氢电池化学电池充电?  产品详细信息显示是、但很难找到详细信息。

如果它支持镍氢化学物质、您能帮助我们了解这些设置吗? (电池再充电阈值、充电电压限制、充电电流限制等)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    BQ25820主要设计用于为锂离子电池充电。 要为镍氢电池充电、客户需要监控电池上的电压、然后相应地禁用充电。

    此致、

    基督教。