Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282 主题中讨论的其他器件:UCC27712
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在寻找 MOSFET 驱动器 IC:FD6288Q 的合适替代产品。
您能否推荐合适的备选器件型号?
此致、
AM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Anand、
感谢您联系 TI、为 FD6288Q 申请交叉参考。
我们的产品系列中没有像 FD6288Q 这样的三相栅极驱动器、但我们提供了一些具有竞争力的单相栅极驱动器、这些驱动器在这里可能成为一个潜在的解决方案。
UCC27712是一款700V 驱动器、具有输入互锁功能、1.8A / 2.8A 驱动电流和150ns 死区时间。 此解决方案可将栅极驱动器放置在更靠近每个 FET 的位置并优化布局。
如有任何问题、请告诉我。
谢谢您、
William Moore