工具/软件:
您好!
我正在使用 BQ25758双向稳压器开发 USB-C 应用。 我已成功设置稳压器、以便在正向模式下为电池充电、但现在我正在努力设置反向模式。 我已设置以下寄存器来执行反向模式:
计时器控制(0x15)= 0x00
转换器控制(0x17)= 0x18
反向模式电流限制= 0x0x640 ->这是默认值20A
反向模式电压限制= 0x03E8 ->这是默认值5V
路径控制(0x19)= 0x01 (启用反向模式)
监控 ADC 寄存器后会得到以下信息:
IAC_ADC (0x2D)= 0x95C3或0x8001 (每~2秒交替一次)
IOUT_ADC (0x2F)= 0x0000 (从不更改)
VAC_ADC (0x31)= 0x0006至0x000C 的范围
VOUT_ADC (0x33)= 0x2E9D (转换为24V、与我的电池电压匹配)
IAC_ADC 似乎正在钳位到我写入的任何反向模式电流限制。 当我将反向模式电流限制设置为0x00F0 (3A)时、IAC_ADC 也报告0xF05C。 我已尝试更改 SRP/SRN 线路上的 Filer 值、但似乎没有任何区别。
对于可能是我遇到的问题有什么想法?