This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87355Q5D:需要60V 和 P2P 器件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506818/csd87355q5d-want-60v-and-p2p-device

器件型号:CSD87355Q5D

工具/软件:

您好、专家

希望这能找到您。

我们是否有更高电压的 P2P 器件?

需要60V 的电压。

我们将其用作 TPS51215ARUKR 的 FET。

谢谢你

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周

    感谢您的查询。 我们 没有任何 P2P 较高电压的电源块;30V 是最大值。 您能否分享相关要求(Vin、Vout、Iout)以及为什么需要60V 电源块? TPS 控制器支持高达28V 的最大输入电压。 我们有60V 分立式 FET、这可能适用。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    由于我没有得到回应、我认为您的问题已得到解决。

    谢谢、

    John