This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:TPS54202

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1, TPS62867, TPS62A06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509440/tps54519-tps54202

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1TPS62867TPS62A06A

工具/软件:

您好! 我 在设计中使用 TPS54519RTE、在开关死区时间(30ns)内的 PH 引脚处测得的值为-835mV。 根据数据表、瞬态值为10ns 时的最大绝对值为-2V。 我的设计是否违反了组件的限制?  

BR、

mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MV:

    这通常是可以的、但您可以分享您的波形、原理图和 PCB 布局来进行仔细检查吗?

    这也是一款较旧的器件。  我们提供了 TPS62816-Q1、TPS62A06A 和 TPS62867作为较新的替代产品。  如果其中有任何一款符合您的设计需求、请告诉我。

    谢谢、

    Chris