This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:需要与 TPS22919类似且具有较低 Ron (导通电阻)的器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508946/tps22919-need-part-similar-to-tps22919-with-lower-ron-on-resistance

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件: TPS22950

工具/软件:

我正在寻找一个开关电阻比 TPS22919更低的器件、以及一些其他细微的规格差异。 如有任何建议、我需要以下内容:

电源开关规格:

单个 VCC IN 和 VCC OUT

工作电压下的 VCC: 最小值2.8V 至至少3.3V

ICC 输出:最小值为0.75A 至1A

RO (开关电阻):VCC OUT = 3V 时最大为100m Ω

使能输入:高电平有效

VCC OUT 在关闭时具有内部放电功能:非常大约200 Ω 至3.9k Ω

输出电流限制和过热关断

封装:表面贴装、无 BGA 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    您可以检查 TPS22950。

    TPS22950具有可调电流限制和较低的 Rdson。

    谢谢

    Amrit