This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS-CAL-TOOL:可调制恒流源

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507895/tps65320-q1-smps-cal-tool-modulable-constant-current-source

器件型号:SMPS-CAL-TOOL

工具/软件:

您好:

我想了解一个可调恒流源。 电流控制之前是通过线性稳压器完成的。 这是为了减少废热而改变的。 工作电压为3V 至12V、电流应通过0V 5mA 至10V 电源从外部调节、次级侧的电流应为0/10V 至3A。

我使用的方法是将开关稳压器作为电流源、将分流器放在消费者前面并带有差分放大器、从而影响开关稳压器的反馈。 负载将是一个或多个串联的 LED。 通过0..10V 的调制速度应尽可能快。

感谢每一个提示或想法。

你好
calibra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI calibra、  

    我将重定向你的线程为 LED 专家的见解.

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calibra、

    您的应用是否采用电池充电器? 或者、您是否在寻找具有所述稳压类型的开关转换器来驱动 LED 负载?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    电路应驱动不同类型的激光二极管。 阈值电压2.1至4.5V。 PCB 将由12V 直流电源供电。
    在较旧的电路中,我使用了降压降低电源电压到二极管电压和线性稳压器调制电流.

    问题是热量损失。 我希望在连续电流模式下将线性稳压器替换为 SMPS、并能够对其进行调制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    好的、好像您可能需要一个带有恒流控制的中压降压转换器来驱动它们。 我来咨询我们的降压转换器团队、了解一下他们是否满足您的需求。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    谢谢您的提问。 我认为最大的问题是足够快地调制电流。 正常激光二极管驱动器的调制频率约为100KHz。