This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121未按审查结果运作

Guru**** 2893070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507048/tps2121-tps2121-not-operating-as-reviewed

零件号:TPS2121

工具/软件:

亲爱的读者、

我们刚刚组装好原型、结果发现我的原理图中存在一个错误、如链接中的问题所述。 只要 USB-C PD 和 PoE 都出现在12V 电压下、PoE 就是电压源、但情况不是这样;应该是通过 USB-C PD 供电。 您能帮助我进行故障排除吗? 原理图存在于我的上一个问题中。

此致、

Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    提前感谢。 我自己也做了一些故障排除。 我不能只将 R7 (以前的4K7)替换为47k、将 R6 (以前的56K)替换为51k?

    理想情况下、改变电阻值是唯一需要的变化、我不必触摸 PCB 布线。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、

    我来检查一下。

    此致  

    • Kunal Goel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    现在、我已经尝试过这种方法、但从 IN2切换到 IN1时似乎不起作用。

    关键功能之一
    VIN1 12 V.
    VIN2 12 V.
    R1   47000 47 kΩ μ s
    R2的一部分 4700 4、7. kΩ μ s
    R3 56000 56 kΩ μ s
    R4 8200 8,2. kΩ μ s
    RHYST 130000 130 kΩ μ s
    过压输入
    R5 0 0 kΩ μ s
    R6 0 0 kΩ μ s
    R7 0 0 kΩ μ s
    R8. 0 0 kΩ μ s
    电流限制输入
    RILM 33000 33 kΩ μ s
    配置
    VIN1直流处的 PR1 10909. V.
    VIN2直流处的 CP2   15327. V.
    切换时的 IN1 16,8598 V.
    使用迟滞进行切换
    (不使用 RHYST 时不适用)
    当使用迟滞选择 IN2时的 PR1 R2 4,536,0059 kΩ μ s
    当使用迟滞选择 IN2时 PR1 14839 V.
    当使用迟滞选择 IN2时切换回 IN1所需的 IN1电压 17,4139. V.
    过压  
    Vov1 #DIV/0! V.
    Vov2 #DIV/0! V.
    电流限制
    ILM 32122334 a.

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如所示、当我在 IN1存在的情况下移除 IN2时、IN1会保持12V、但 IN1和 OUT 会变为大约8V、而之前是12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jochem、  

    让我回顾一下观察结果、快速回顾一下。

    此致  

    Kunal Goel