This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:具有 LCD 驱动能力

Guru**** 2815485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510681/bq40z50-with-lcd-driving-capability

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ78706PL116

工具/软件:

您好团队:

我们目前正在寻找 BQ20Z655 IC 的替代产品。 一项关键要求是 IC 必须能够直接驱动5段 LCD 显示屏。

根据我们在各个论坛上的研究、经常建议使用 BQ40Z50作为 BQ20Z655的替代产品。 但是、根据我们的判断、它似乎不支持直接驱动5巴 LCD 显示屏。

我们非常感谢你在这方面提供的指导和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    它取决于 LCD、但您能够使用电池电量计驱动5个 LED。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在寻找 BQ20Z655 IC 的替代产品时、我遇到了 BQ78706PL116。 如前所述、该 IC 可以直接驱动5段 LCD 显示屏、这对于我的工程来说非常有用。

    不过、我想知道在新设计中使用该 IC 是否存在任何问题。 具体来说:

    • 该 IC 是否仍在投入量产?

    • 德州仪器(TI)是否会继续为该产品提供支持?

    • 它是否已标记为 OBSOLETE 或 NRND (不推荐在新设计中使用)?

    我非常希望你能就此提供任何信息。

    谢谢您、  

    Hasan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢您在要点中提出您的问题、我在下面附上了对问题的答复。

    此 IC 是否仍在生产中?

    -它仍然在生产和"活跃"

    德州仪器(TI)是否继续为此产品提供支持?

    -是的,我们仍然提供支持,并将继续为此产品提供支持

    • 它是否已标记为 OBSOLETE 或 NRND (不推荐在新设计中使用)?

    [/报价]

    -没有它没有被标记为过时或 NRND

    谢谢您、
    Alan