This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:开关关闭期间出现尖峰

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513597/lm5025a-spikes-during-switch-off

器件型号:LM5025A

工具/软件:

我们将此稳压器用于5V 电源。 它由 UVLO 切换、之后我们会看到大约250us (66kHz 尖峰)的尖峰、导致 Intel CPU 出现问题  

该图显示了5V 电源关闭的时刻。

您能告诉我电路的哪个部分导致了这种情况、以及我们如何防止这种情况发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很可能是初级侧 UVLO 关断、然后导通。 需要确保 UVLO 关断状态保持不变、从而确保不会发生 UVLO 导通、进而导致初级侧开关再次导通。

    如果 UVLO 关断保持不变、但您仍然看到相同的情况、请提供您的原理图以供审核、从而了解其他方面。