This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:使用 EV2400将 BQ27220EVM-244与 BQstudio 进行连接时遇到问题

Guru**** 2585025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220EVM-744, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512859/bq27220evm-744-trouble-connecting-bq27220evm-244-with-bqstudio-using-ev2400

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

我使用 BQ27220EVM-744、并使用 EV2400接口与 bqStudio 通信、但我遇到了一致的问题、此时 bqStudio 显示"No Acknowledge from Device"。 我将3.9V 电池连接到 EVM 的 PACK+和 PACK−端子。 当 EV2400断开连接时、SCL 和 SDA 线路的读数为0V、但在连接后、它们会上升到大约3.19V、我想这是由于 EV2400的内部3.3V 上拉。 bqStudio 已正确识别 EV2400、并安装了驱动程序。 我已经验证了所有连接、PACK 电压稳定、但电量监测计没有响应。 如果 BQ27220EVM 需要特定的跳线设置来启用 I²C I ² C 通信、则希望就是否需要任何特殊的启动条件(例如将电量监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒)做出澄清。 此外、对于使用 bqStudio 中的 Advanced Comm 工具手动启动通信以测试电量计的响应、有没有建议? 如果能帮助解决这个问题、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ristin、

    使用负载和 I2C 端口时、电池电量监测计应自动连接 EVM。 很高兴确认您已连接到 EV2400上的端口2、并已在 PACK -和 PACK +上连接电池。 我连接了 EVM、该 EVM 更深入地介绍了如何使用电池电量监测计。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    感谢您的回复、我连接到端口2、电池连接到 PACK -和 PACK+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ristin、

    我已附上 EVM

    对不起,误传刚刚意识到,我没有附加到现在

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubf5/sluubf5.pdf?ts = 1747236988281和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27220EVM-744

    感谢您的回复、我连接到端口2、电池连接到 Pack -和 Pack+。

    -您还可以尝试在负载上放置一个电阻器、看看通过系统粘贴电流是否可行、如果也使用 EV2400、还可以验证 J9和 J10是否处于开路状态。 但您的 问题似乎是硬件问题。

    谢谢您、
    Alan