This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:查询复位和 WDI 引脚配置

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512830/tps3824-inquiry-on-reset-and-wdi-pin-configuration

器件型号:TPS3824

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在 寻求帮助以确认 TPS3824-33DBVR RESET IC 的某些引脚何时未使用。

具体而言、我们需要确保未使用的引脚不会导致任何故障。

在以下电路中、对 WDI 和 RST (复位)引脚没有要求。

几个参数 WDI 引脚具有一个1k Ω 电阻器接地 、并使 RST 引脚保持悬空、以确保 IC 在其最佳状态下运行。

您能否确认此配置没有问题?  

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我想告诉您、我们确实有监控器、其中没有看门狗功能。 请查看 TLV803、这是一款只有3引脚的单通道监控器。 这在您的应用中可能更好。  

    根据数据表、您可以使 WDI 引脚保持断开状态。 当 WDI 引脚 保持悬空时、该器件会在内部生成脉冲、以防止看门狗复位事件。 WDI 必须被驱动为低电平或高电平、使看门狗错误使输出置为有效。 并 将其驱动为低电平或高电平将导致看门狗错误将输出置为有效。 因此、如果您的客户想要禁用该功能、则应将其保持开路状态。

    如果不使用复位引脚、则可以将其保持开路状态。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.