This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:它是否可以进行反相降压以实现20V ->-20V 2A 转换?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512356/lmr33630-can-it-do-inverting-buck-for-20v-----20v-2a-conversion

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR38025

工具/软件:

你(们)好  

LMR33630是否可以进行反相降压以进行20V ->-20V 2A 转换?

或任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该 器件无法进行如此大的转换、我建议使用 LMR38025、该器件应该能够进行该转换。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    是否有适用于  20V ->-20V 2A 转换的 LMR38025参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此设备没有一个。

    有一份由 Frank de Stasi 编写的很好的应用手册: 使用反相降压/升压转换器

    则可以将其视为有关如何设计的参考。

    谢谢、

    Dino