This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:电源开关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511774/tps2052b-power-switch

部件号:TPS2052B
主题中讨论的其他器件: TPS2561

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在设计 HDMI 接口、其中一个连接器同时用作输入和输出、根据 HDMI、如果电路板用作输入和源(如果电路板用作输出)、则5V 电压会灌入到我的电路板。
IC 是否可以满足该要求、或者我应该使用  TPS2052BDGN 来实现该要求。
应该是电路、那么应该是什么。

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我能得到一个电源开关,将只会打开,并且像一个正常的开关时,启用是低它应该打开 ,反之亦然.
    我附上了一个图表供参考。



    上述开关是我需要支持的功能、应该是 HDMI 标准。
    应该能够处理电流的500mA。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    是的、虽然 TPS2052B 能够处理500mA、但它是 USB 应用的电源开关、因此我们无法保证它能够满足 所有 HDMI 标准。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    是的、我知道这一点、因为 HDMI 也需要500mA、所以对我来说没问题。
    您能帮助我选择前面提到的开关吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ifran:

    因此、技术要求如下:

    1. 双通道电源开关
    2. 0.5A 负载
    3. 高电平有效

    这是正确的吗?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    是的、您是对的。 但我还希望这两个输出一次启用、并且一次禁用、我们是否可以实现?
    因此、如果我同时启用两个输出、每个输出都会为500mA 提供时钟源。
    可以实现这一点。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    是、两个输出可以同时提供0.5A。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如果我将 OC 引脚悬空、它们会在我不想使用该引脚时产生任何影响。
    您能告诉我们 OC 的实际含义吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    请参阅 数据表中的第8.3.8节 、其中说明了 OC 引脚的作用及其含义。

    如果未使用、建议简单地将该引脚接地。

    BR、

    Seong