This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:REGN 引脚短接至地

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508490/bq25306-regn-pin-shorted-to-ground

部件号:BQ25306

工具/软件:

您好:

我使用 BQ25306设计了定制锂离子电池充电器电路。

充电电压= 7.1V

充电电流= 0.3A

我在使用 BQ25306时遇到问题。 将6V 电池连接到 J2连接器并接通 Vbus 电源时、系统正常工作、电池按预期充电。
但是、当我将7.5V 电池连接到 J2连接器并打开电源时、REGN 引脚出现接地短路。
您能否深入介绍这种情况下导致 REGN 电压降至零的原因? 是否有其他人遇到此问题?
我还想知道、如果电池电压高于预期的充电电压、是否应避免将其连接到系统。 当电池电压低于充电电压时、它似乎可以正常工作。
我们非常感谢您提供的任何建议或指导。

此致

Sabitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabitha:  

    我可以确认、在您描述的测试条件下、预计不会出现您观察到的行为。 当我在 BQ25306 EVM 上测试电池过压情况时、我观察到 REGN 在大约5V 下保持导通状态。 鉴于此、您可以帮助回答几个后续问题。

    1)在所提供的原理图中、连接到 REGN 的一些元件似乎是截止的。 您能否帮助分享一个原理图版本、该版本显示了连接到 REGN 的所有元件。  

    2)您能帮助分享一个波形捕获、其中显示了观察到 REGN 电压变为低电平时的 VBUS、REGN 和 VBAT。 如果 VBUS 的电压不足以高于 VBAT、REGN 将关断。 对于此测试用例、您是否检查了输入电压是否可能低于预期电压?

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    1.请参阅下面的电池充电器的完整原理图。

    关于我的测试用例、我想告诉大家、电阻器 R8和 R9、二极管 D3和 D4以及晶体管 Q1未组装到 REGN 引脚上。 此外、未安装二极管 D4。 STAT 引脚通过上拉电阻器 R11连接到 REGN 引脚。
    对于电源、我使用9V_Vbus 和5V (来自外部电源)。 遗憾的是、我没有用于测量所请求波形的工作 IC。 我已经订购了一个新部件。
    鉴于您已经测试过过压保护、能否提供以下详细信息?
    1、充电电压和电流是多少?
    2.什么是 Vbus 电压(输入)?
    3. VBAT 的过压是什么?

    此致

    Sabitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabitha:  

    感谢您在测试期间对电路板上组装的元件进行的响应和更新。  

    在我使用 BQ25306EVM 的测试中到目前为止、我没有修改板载元件、因此完全充电电压设置为8.4V。 我在 VBUS 上连接了9V 输入电源、然后增大 VBAT、直到 REGN 关断。  

    当连接9V 输入电源然后电池电压升高时、在 VBAT 约为8.95V 之前、不要观察 REGN 已关断。 如果首先出现 VBAT 过压、则连接9V 输入、我看到当 VBAT 为8.85V 或更高时 REGN 未导通。 根据 REGN 是启动还是已经启动、阈值会有所不同。 在任一种情况下、VBAT 比满充电电压高400mV、REGN 保持导通。  

    在我的测试中、REGN 仅在 VBUS 不大于 VBAT + VSleepz 时关闭。  

    此外、一般而言请注意、REGN 并不设计为能够在外部电流消耗中支持大于20mA 的电压、但鉴于您的电路板上未组装元件、只有 TS 电阻器网络和 STAT 连接到 REGN 的10k Ω 电阻器、这应该不是问题。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我的目标是为高达7.1V 的电池充电、在电池达到7.1V 且充电器 IC 应指示 充电完成后、我想知道 BQ25306 IC 是否支持高达此电压电平的充电。

    您能否说明这种配置是否可行、以及为什么我可能在 REGN 引脚上发生短路?  

    能否按如下方式修改 EVM 板并进行过压(7.5V)测试?

    1.charging 电压:7.1V

    2.充电电流:0.3A

    请告诉我这种修改和测量是否可行。

    此致
    Sabitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabitha:  

    是的、BQ25306可以支持高达7.1V 的充电电压、并且使用数据表的"引脚功能"表中针对"FB"引脚列出的公式、使用原理图中所示的电阻器选择对于设置 VBATREG = 7.1V 是正确的。  

    VBATREG 设置中的这种差异预计不会对 REGN 功能产生任何影响。 我已在 EVM 上验证、无论 VBATREG (全充电电压)设置如何、REGN 引脚在 BAT OVP 条件下保持导通状态。  

    因此、若要继续调试 、请帮助捕获一个波形捕获、其中显示了在观察到 REGN 电压变为低电平时的 VBUS、REGN 和 VBAT。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Garrett:

    对于过压情况、我尝试使用新电路板并捕获了波形、并观察到 REGN 短接至 GND。  

    充电电压-7.1V

    绿色- VBAT (7.5V)

    黄色 VBUS (9V)

    粉色 REGN

    蓝色 STAT

    此致

    Sabitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabitha:  

    感谢您的答复。

    关于我的测试用例、我想让您知道电阻器 R8和 R9、二极管 D3和 D4以及晶体管 Q1未组装到 REGN 引脚上。 此外、未安装二极管 D4。 STAT 引脚通过上拉电阻器 R11连接到 REGN 引脚。

    在此新电路板上、上述有关之前已组装元件的陈述是否仍然正确、或者是否根据您的原理图组装电路板?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Garrett:

     R8和 R9、二极管 D3和 D4以及晶体管 Q1未组装到 REGN 引脚。 此外、未安装二极管 D4。

    此致、

    Sabitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabitha:  

    对延迟深表歉意。 不知何故、我错过了您的最新回复。  

    首先、为了澄清一下、您说您使用新电路板进行了测试、这是否意味着新电路板也有新的 IC? 还是将同一 IC 调换到新电路板上?  

    其次、还有几个关于继续调试的建议。 当电池处于 OVP 状态时、您是否可能更改/EN 引脚的逻辑电平? 您是否在测试中检查了 EN 引脚电压、其中 REGN 在连接输入后崩溃? 如果您移除 R18以使 POL 引脚悬空并使 EN 保持悬空(或拉至 GND)、那么在此测试中、还值得检查 REGN 行为是否发生变化。  

    此致、

    Garrett