This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:芯片未进入低功耗状态而达到17uA

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513366/bq25798-chip-not-entering-low-power-to-reach-the-17ua

器件型号:BQ25798

工具/软件:

我想知道充电芯片如何能够达到17uA 的静态电流。 我们的电流配置没有连接 shipFET 和充电器。 在对电路板进行硬件调查后、我们决定完全移除芯片、并注意到它消耗的~180mA 非常高。 请提供任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    仅在 BAT/BATP 处连接电池且 SYS 处无负载时、充电器 IQ 如下所示、并在生产中进行了测试。

    请注意、从 BAT 到 SYS 的内部电池 FET 体二极管始终存在、因此如果 SYS 上有负载、它将从电池中拉出电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前说过180mA、我想说180uA。 我们运行了一个测试、其中填充了 BQ、插入了电池(~3.7V)、不存在充电器且禁用了 ADC、我们观察到电路板从 SYS 拉取了560uA。 然后、我们移除了 BQ 芯片并将 BAT 短接至 SYS、该电路板现在拉取380uA、减少了180uA。 根据这一观察结果、我们得出结论、BQ 的静态电流为~180uA。 我们是否需要设置一个特定的寄存器配置才能达到最低睡眠功耗17uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在禁用 ADC (EN_ADC 位=0)且仅电池模式下、Iq 最大为24uA  如果您有 BQ25798EVM、可以确认、但需要移除3.3V 上拉电压跳线 JP30。

    此致、

    Jeff