This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS482H85-Q1:TPS482H85-Q1

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1, TPS482H85-Q1, TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512290/tps482h85-q1-tps482h85-q1

器件型号:TPS482H85-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1TPS1HTC100-Q1

工具/软件:

  

根据数据表、RLIM 开路检测的最小范围为70kΩ。 对于我的应用、我需要25mA 的负载电流。 您能帮助我计算 Rlim 值吗? 此外、可为此 IC 设置的最小电流限值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    该器件的电流限制采用分立式数字机制、因此只能使用某些可选电阻器。 请参阅下面的、相关的最小/典型/最大电流限制值位于 EC 表中、与上面提供的图像相同。

    可为此 IC 设置的最小电流限值为~1A。 如果您希望将电流限值设置为25 mA、则此器件无法实现这一点。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供器件型号以将电流限值设置为25mA。 (高侧驱动器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    我们的高侧开关无法将电流限制设置为 0.025A。 采用 TPS1H000/TPS2H000-Q1器件时、我们任何器件都可设置的最小电流限制为0.05A。 此外、电流限制精度随着负载电流非常小而降低。  这对于您的应用来说是否合适?

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供适用于48V 应用的高侧开关的器件型号、以便将电流限值设置为0.05A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    对于48V 器件、可以设置的最小电流限值为1A、例如 TPS482H85-Q1或 TPS1HTC100-Q1。  TPS1H000/TPS2H000-Q1器件的最大工作电压为40V。 这种低电流的具体应用是什么?  

    此致、

    Rishika Patel