This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:如何计算栅极电流。

Guru**** 2470960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513766/ucc21755-q1-how-to-calculate-the-gate-current

器件型号:UCC21755-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我使用的 MOSFET 为 FF2MR12KM1H。 它的栅极电荷为 Qg = 1.2uc。 据我所知、我计算了所需的栅极电流 I=Q/Traise (1.2uC/1..3nSec= 9.2A)、因此我可以选择拉电流为10/12的栅极驱动器。  

这种计算方式是否正确。 如果没有、请澄清。  

2.请阐明拉电流和灌电流之间的区别!

3.我选择 Rg=Vgs/i (15/9.2)。 正确吗? 如果没有、请澄清。

谢谢先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    如果您要根据上升时间要求(1.3ns)计算峰值电流、则1.2uC/1.3nsec 的公式看起来合适。 但结果 远高于9.2A  

    拉电流是导通期间从栅极驱动器为 MOSFET 栅极充电的峰值电流、灌电流是关断期间使栅极放电的峰值电流

    栅极电阻计算涉及一些附加参数、 如数据表部分所述:  8.2.2.5导通和关断栅极电阻器

    您可以根据其他参数计算栅极电阻、UCC21755Q1的峰值电流为10A

    谢谢

    Sasi