This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:TPS546D24S 两相 PMBus 配置中的 BCX 误差

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513680/tps546d24s-bcx-error-in-tps546d24s-2-phase-pmbus-configuration

器件型号:TPS546D24S

工具/软件:

我们使用**TPS546D24S 通过**在两相配置中堆叠两个器件**来实现**80A 输出**。

我们已根据建议的参考设计(如随附的原理图中所示)配置了硬件。

对于 PMBus 通信、我们修改了以下寄存器:

——

### Wrench 交错配置

-*控制器:**
-`INTERLEAVE`=`0x0020`(0°相移)
-**跟随者:**
-`INTERLEAVE`=`0x0021`(180°相移)

-`NUM_PHASES`(NUM_GRP)=`2`(总共2个相位)
-`phase_order`=`0`(控制器)、`1`(跟随器)

——

### Wrench 堆栈配置

-**控制器:**`Stack_config `=` 0x00 0x01`(1个跟随器、2相)
-**跟随者:**不需要配置

——

### Wrench SYNC 配置

-**控制器:**`SYNC_CONFIG`=`0xF0`(自动检测同步输出)
-**跟随者:**`SYNC_CONFIG`=`0xB0`(同步输入)

——

### Exclamation 问题

应用这些设置后、我们会遇到** BCX 错误**。
对于解决这一问题的任何见解或建议、我们将不胜感激。