This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:建议器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A, UCC27531, UCC57108, UCC57102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513704/ucc27511a-recommended-part

部件号:UCC27511A
主题中讨论的其他器件: UCC27531UCC57108、UCC57102

工具/软件:

您好的团队、

我正在写以检查您是否有与 UCC27511A 引脚对引脚兼容的更高 UVLO 版本(如8.0V)? 如果没有、您是否推荐了功能兼容的器件?

谢谢

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    感谢您提出有关 UCC27511A 的问题。

    此器件没有 P2P 替代产品、但我们有几种选择。

    UCC27531具有 UCC27511A 等分离输出、但在2.5A/5A 和10V UVLO 时具有较低的驱动电流。

    UCC57108 C 型号是一款8V UVLO 器件、具有3A/3A 驱动电流和分离输出、并具有 DESAT 保护功能。

    UCC57102 C 型号是一款12V UVLO 器件、具有3A/3A 驱动电流和分离输出、并具有 DESAT 保护功能。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore