工具/软件:
我有一个使用12 18650电池的2P6S 电池组。 我有一个3 LED 充电指示灯、该指示灯由 VEN (引脚2)上的置位来触发。 根据评估设计、P1/P2引脚会路由到 SN74HC164PW 移位寄存器。 我尚未创建完整的电池配置文件、但现在要测试3个 LED。 VEN 按钮使 LED 按设计状态亮起、但仅激发1个 LED。 我的示波器图片确实显示了将1个预期脉冲发送到移位寄存器、因此该电路正常、但我真的不明白为什么只有1个脉冲。
我假设在学习周期完成之前、默认情况下只有1个 LED。 不过、我最初可以只使用一些标准电压模式来确定激励的 LED 数量。 如果有办法将芯片设置为仅使用24V 和16V 之间的电压来在我描述电池电量时配置 LED、那会很好。 如果无法做到这一点、请在 BQ34z100r2技术参考手册的第37页上查看此声明。 "扩展命令可用于打开和关闭 LED 以进行测试。 " 我想知道这些命令是什么、以便现在可以测试我的 LED。
谢谢