This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620DRZR:无法保持 CHG 和 AMP;DSG FET 已启用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505354/bq28z620-bq28z620drzr-cannot-keep-chg-dsg-fets-enabled

器件型号:BQ28Z620
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们 在3.6V 单节锂离子电池输入设计中使用 BQ28Z620DRZR 测量仪表 IC。

1)当我将单节锂离子电池电芯3.6V 连接到 IC BQ28Z620DRZR VC1和 VC2引脚时、CHG FET 导通、但 DSG FET 关断、电压不会流向 PACK 输入侧、因此在这种情况下、电压不会流向 MCU 等负载和其他负载等

但当我将3.6V 连接到 PACK 输入侧时、CHG FET 和 DSG FET 都导通。 但在无法像这样实时连接的情况下、在这种情况 下、我们如何通过 IC VC1、VC2单节电芯输入电压来同时导通 CHG FET 和 DSG FET?

参考的附加电路

2)当我们使用 BQStudio 进行单节电池电芯校准时、INIT 位始终处于开启状态。 我们需要您输入、了解如何将 INIT 位修改为低电平。

非常感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    从您提供的屏幕截图中、DSG FET 似乎已导通。 这里的关键是 FET_EN =1、这很好、因为这意味着电量监测计控制 FET 的功能。 否则、如果 FET_EN == 0、则必须通过 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令手动控制 DSG 和 CHG FET。 关于您的第二个问题、请刷新"Registers"页面以更新寄存器页面。 您可能并未刷新"Registers"页面、这就是为什么您没有看到 INIT 位的变化。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    当我通过任何外部电源连接向 PACK 输入侧施加电压时、DSG FET 导通。 但是、在最终产品中、我们没有任何外部电源可施加到 PACK 输入侧。 我们只有一节3.6V 锂离子单节电池、连接到 IC 的 VC1和 VC2引脚。 在这种情况下、CHG FET 导通、但 DSG FET 未导通、电芯电压不会流向 PACK 侧。 这是我们当前正在努力解决的问题。

    此致、

    Thangapandi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能给我提供.gg 文件以及显示此行为的 BQStudio 日志文件吗?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ28Z620.zip

    我在这里附加了 BQStudio .gg 和.log 文件、请查看该 ZIP 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    附上在以下条件下测试的上述 BQStudio ZIP 文件:

    1. 将3.6V 锂离子电池连接到 IC 的 VC1和 VC2引脚。
    2. 通电后、CHG FET 导通良好、但 DSG FET 不会。 因此、我们暂时绕过 DSG FET、通过3.6V 锂离子电池为 PACK 引脚供电。 PACK 引脚上电后、DSG FET 和 CHG FET 均会完全导通。 但是、如果不绕过 DSG FET、很难 向 PACK+引脚获得电压。

    此致、

    Thangapandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thangapandi、  

    感谢您提供此日志文件。 从您所附的日志文件中、我看不到您所指的行为。 在日志文件中、我可以从 Operation Status A 寄存器中看到 DSG 位为高电平、表示 DSG FET 已导通。  

    这似乎不是电量计的问题、而是可能是 FET 的问题。 您可以通过读取 DSG FET 栅极的电压来仔细检查行为、以确保其符合 FET 导通的预期。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    我们有三个不同的电路板、这三个电路板上也出现了相同的问题。 我认为这不是 DSG FET 栅极问题。 DSG FET 仅在我们向 IC PACK 引脚供电时导通。 因此、BQ28Z620DRZR EVM 板具有 S1开关、用于最初为 IC PACK 引脚供电。 如果没有 EVM 板上的 S1开关、IC PACK 引脚将不会上电、电芯电压也不会流向 PACK+和任何负载。 如果您使用 BQ28Z620DRZR 评估板、请仅使用电芯电压电源输入、而不使用 PACK 引脚的任何外部电源 来测试相同场景、不要向 IC PACK 引脚施加 S1电压、电芯电压不会流向 PACK+。

    连接的 EVM 电路板原理图 FYI。

     

    此致、

    Thangapandi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、要唤醒器件、必须在电量监测计下电上电时在电池组上施加电压。 这是通过 S1在 EVN 上完成的、即短暂地通过电池在 PACK 上施加电压以唤醒电量监测计。 数据表中介绍了必须在 PACK 上施加电压以唤醒电量监测计的操作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、如何将锂离子电芯电压施加到 PACK 引脚、因为我们的最终产品中只有锂离子电池输入电源具有封闭产品选项、在这种情况下、也不能在短暂地在 PACK 引脚上施加电压时添加任何开关。

    对于解决此问题、您是否有任何建议和参考电路? 因为这是一个紧急基础项目、我们需要尽快将样品板发送给客户。

    此致、

    Thangapandi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thangapandi、  

    您不一定需要开关或按钮来将 PACK 与 BAT 连接、即可在 PACK 上施加电压来唤醒电量监测计。 相反、这只需在电池组上应用充电器即可实现。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    电流校准帮助–无法在 BQStudio 中读取电流或找到 ADCCC 值。

    我正在使用 TI 的电池电量监测计和 BQStudio 校准电流、但遇到了一个问题。

    我遵循了的技术参考手册中提到的步骤 CC 增益/容量增益校准 、虽然我可以成功地从电源中读取其他参数(如电压、温度、荷电状态) 当前值始终显示为0 寄存器映射中。

    以下是目前为止我所做的工作:

    1. 发送0x002DMACSubcmd()以启用校准模式(CAL_EN)。 [表示将此命令注入制造访问寄存器]

    2. 发送0xF081MACSubcmd()以启用原始库仑计数器(CC)输出MACData()

    3. 已尝试 轮询 MACData () 直到 Zz 递增2–但我不确定 ZZ 在 BQStudio 中的位置 或如何验证其增量。

    4. 该手册说要阅读 MACData ()的 ADCCC = AAAA 、但我找不到 ADCCC 或 AAAA BQStudio 中的湿度值。 我被困在这一点上。

    以下是我的关键问题:

    • 在哪里可以找到 Zz 以便确认它何时递增?

    • 如何访问或解释 MACData () BQStudio 中的输出以获得 ADCCC 价值?

    • 获得 ADCCC 后、我知道需要计算平均值并将其用于计算 CC 增益 数据表中。 但如果看不到该原始 ADC 值、则无法继续。

    有关如何查找和阅读的任何指导或屏幕截图 ADCCC 非常感谢它。 如果需要编写脚本来获取此信息、您能给我举一个例子吗? 请参阅技术参考手册中的13.4.3 CC 增益/容量增益校准。

    提前感谢!

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果您使用的是 BQStudio、则只需要通过电量监测计施加1A 电流、然后使用 BQStudio 中的 CALIBRATION 选项卡执行电流校准。 这应该会更新电流所有必要的校准参数。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    我尝试通过施加的已知负载来通过 BQStudio 执行电流校准 1.3A 此外 0.93A 、如您所建议的。 但是,在这两种情况下,我都遇到了 校准过程中也会出现相同的误差 。  

    我附上了 BQStudio 的校准窗口供您参考。 似乎校准步骤未正确注册施加的电流、或者无法更新校准参数。

    您能否查看随附的详细信息并建议可能出现的问题? 我希望了解任何故障排除步骤或正确完成当前校准的替代方法。

    我按照建议使用 BQStudio 尝试电流校准。 我尝试了两个不同的加载值: 1.3A  0.93A  、包括两者 正负电流的限制 。 不幸的是,我收到了 相同的红色错误消息 在 Calibration 窗口中、当前值没有成功更新。

    有趣的是、我能够做到这一点 校准输出 而不会出现任何问题。 而设计的 当前校准始终失败 (无论我施加何种负载)。 我附上了"Calibration"窗口的屏幕截图和错误消息以供参考。

    您能帮助我了解可能出现的问题吗? 是否需要任何其他配置或条件才能在 BQStudio 中正确注册电流值?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    从您提供的屏幕截图中、似乎电量计是密封的。 请发送解封和解封完全访问命令(位于 BQStudio 的"Registers"页面中的"Commands"选项卡中)。 此外、无论何时(即在校准期间)写入电量计、您都应该关闭自动刷新功能。 如果自动刷新打开、则可能会导致总线发生冲突、并可能导致项目不写入电量监测计。

    我相信上述两个项目的组合导致校准例程失败。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我已经尝试了您建议的所有组合、但在尝试校准电流时仍然会遇到相同的错误。 我附上了硬件设置图像和 BQStudio 窗口、以供您参考。

    我 附上了电源读数以供您参考、在此图中、它显示负载时的电流为1.23A、但我也尝试使用了1.00A、然后使用0.95A、主要是所有组合。

    如有任何进一步的指导、将不胜感激。

    谢谢!

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是一个很好的进展。 我认为、与我在这里要讲的内容相比、最后一步是您没有启用校准。 请发送 CAL_TOGGLE 命令并观察"CAL_EN"位翻转为逻辑高电平。 从这一点开始、您应该能够成功校准电量监测计。  

    另外、请确保所施加的电流方向正确。  

    请使用您的结果更新此主题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们按照您的指导原则、在 BQStudio 工具中测试并获得了负载电流读数值。 我们现在计划执行 SOH 和 SOC 校准测试。 如果可能、您能否分享一些有关如何执行 SOH 和 SOC 测试的指南?

    此致、

    Thangapandi N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可以参阅 此常见问题解答。  

    对于将来与原始问题标题无关的问题、请创建一个新主题。 这有助于其他人轻松找到已在 E2E 上提出的问题的答案。  

    此致、  

    Jonny。