This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:关于 DAPW 容差

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513594/ucc21755-q1-about-dapw-tolerance

器件型号:UCC21755-Q1

工具/软件:

1)为什么徒劳=4.5V -2.5%时的最小值、而其他点的最大值和最小值的范围从典型值到+-1.5%?
2)如何计算2.5V <徒劳< 4.5V 范围内的最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato、  

    AIN-APWM 通道在整个温度范围内的精度为+/-3%、如 数据表的此页面所示。 规格表是我们通过生产测试所保证的内容、我们在这三个 AIN 电压下进行了生产测试。  

    如果要提高 AIN-APWM 通道的精度、可以进行单点校准、使精度约为+/-1%。 您可以参阅 APWM 占空比误差图的数据表此页面。  

    谢谢、  

    Vivian