This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:GUI 问题-创建"虚拟设备"

Guru**** 2470940 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513500/tps65987ddk-gui-question---creating-virtual-device

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TIDA-050012

工具/软件:

您好的团队、

我下载了 TIDA-050012的固件并使用旧的 GUI 打开它。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781696/tida-050012-firmware-for-tida-050012?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-050012

当您打开它时、有多个窗口或虚拟设备(1到3)。

我的理解是、分配的 GPIO 将触发这些虚拟器件并相应地更新 PDO。

我尝试在空白页上创建类似的函数。 如何创建这些虚拟设备? 您能向我们展示 GUI 说明吗?

  

我能够找到 I/O 配置、但映射/移除"Load App Config 1 Event"对虚拟设备窗口没有任何作用、因此我假设有另一个按钮可以打开/关闭此配置。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您可以通过递增"配置集数量"在"常规设置"页面中添加虚拟设备。

    您还需要配置应用配置寄存器以匹配所需的虚拟事件。 这些 App configs 映射到 GPIO 事件。

    虚拟地址映射到 GPIO 事件。 您可以将 PD 控制器配置为在按钮按下/松开时自行发送4CC 命令、这是源板的工作方式、它会加载新的 TX 源上限设置并发送 SSRC 以重新协商合约。

    谢谢。此致、

    Chris