This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:接触式降压转换器测试

Guru**** 2470950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513018/lm5008-touchy-buck-converter-tests

器件型号:LM5008

工具/软件:

大家好:

对于那些谁可以花几分钟:

问题1:

是否有人知道某种自动测试设备可以测试 LM5008等降压转换器的数据表参数? 还是一个梦?

在网站上冲浪不会显示有这样的测试设备。

我只看到,一个叠加的设备,如传统电源,示波器,万用表...

问题2:

您认为德州仪器(TI)是否通过特定测试板而不使用 ATE 来测试其自有元件?

问题3:

尝试 在评估板上进行一些基本测试、一切都很容易。

当我驱逐测试插座,通过线,其中 lentght 是5厘米(为了使用评估板测试其他组件),注意工作。 这似乎是微妙的。

最坏的情况是有时会损坏元件(可能会发生振荡、导致内部温度升高导致器件崩溃?)

我很高兴能得到您对降压转换器测试的最新技术、测试它的黄金法则等的反馈

Yohann

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    我可以回答第三部分。 线路寄生效应似乎导致输入端出现振荡。 您可以在输入端添加一些额外的电解电容器来解决这个问题。

    至于我们对器件的测试方式、这些信息是机密信息。 我不确定是否有任何设备可以自动测试所有参数、而无需专门的电路板和测试程序。 您要专门测试哪些参数?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niranjan,很高兴有这么快的答复,谢谢。

    没有特别的参数。
    我试图研究最有效地测试此类部件的最佳方法。

    为这些组件找到 ATE 的可能性似乎不大可能。
    考虑到在几个月内我可能会测试几个降压转换器基准、我不想在测试方法中犯误:)

    查看 LM5008数据表、假设我要进行测试:

    VCC 稳压器输出+ IN 运行和断电电流+电流限制阈值+ TON + FB 基准阈值。
    如果我完全理解数据表:

    首先、我可以使用数字测试设备(例如 ATE Teradyne J750)来测试所有这些参数、而无需在 SW 输出上使用外部电路(线圈、电容器和电阻器)。
    (我将 FB 以标称值极化、与 ATE 进行极化、以模拟良好的调节行为)


    我计划使用带插座的电路板来测试多个元件。 如果所有这些测试都得到很好的控制、我最后计划添加带有线圈、电阻器和电容器的外部电路、以验证它是否与 Vout 输出正常工作。

    我喜欢​​逐步了解组件的想法

    根据您的说法、这是一种现实的方法吗?也许您会告诉我插座会影响所有测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    我对 ATE 不太熟悉。 但我认为使用示波器、DMM 等在闭环中测试上述参数会更容易(且成本更低)。 您还应该能够使用 LabVIEW 等软件在某种程度上实现自动化。

    我建议从其各自的产品页面获取您要测试的器件 EVM。 这样、您就不必每次都挑选适当的外部元件。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的很高兴能有你的回报 Niranjan,

    总结:

    1)不存在降压转换器的 ATE
    2)我不应尝试在开环中测试转换器(即使我通过强制电压电平来模拟反馈)。
    3)我需要获取 EVM、使用 DMM 和示波器。

    由于我必须测试100个器件的批次、您认为是否可以使用 EVM 这样的电路板布线
     测试插座而不是焊接元件? 套接字必然会中断
    调节的稳定性标准是什么?

    如果不控制降压转换器的稳压并开始振荡、您认为可能会损坏降压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    1)这不是我的意思。 您可能能够为专用电路板设置 ATE (您可能需要为不同的器件设置不同的电路板)、但我认为使用 DMM、示波器等在 EVM 电路板上进行测试会更容易且更便宜。 对不起,如果我以前不清楚。 我没有 ATE 方面的专业知识、因此无法提供更具体的信息。

    2)您可以在反馈处强制施加电压电平、前提是该电压电平处于数据表中指定的绝对最大额定值范围内。 您可以从 EVM 上移除顶部反馈电阻器以使其开环。

    是的、您可以使用测试插座对电路板进行布线。 它应该不会对稳定性产生太大影响。

    理想情况下、仅当超出任何绝对最大额定值时才会发生器件损坏。 如果由于某些布线较长而在 VIN 处出现非常高的摆幅、或由于电路板寄生效应不良等而在开关节点处出现较大的振铃、器件可能会损坏。 为了避免这些问题、我建议在输入端添加一个电解电容器、并遵循数据表中给出的布局指南。 其他振荡(例如由环路不稳定引起的振荡)通常不会损坏器件、只需使其脱离稳压状态。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    您的解释非常清楚、非常感谢您花费的时间。

    我现在对如何进行降压转换器测试有了更清晰的想法。

    此致、

    Yohann