This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:更新 BQStudio 化学物质库时出现问题

Guru**** 2611255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80, GASGAUGECHEM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513066/bq40z80evm-020-problem-updating-bqstudio-chemistry-library

部件号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、BQSTUDIO、 GASGAUGECHEM-SW

工具/软件:

我们从您的站点安装了 BqStudio、并相应地开始为使用 bq40z80与 Amprius 电池的设备设置参数。 因此、制造商要求我们使用以下化学配置文件 ChemID (7652)、ChemID (7602)。 然而,在我们的情况下,配置文件编号达到6115和我们的 Chemisty 版本:661。 因此、我们决定更新到较新版本(我不知道为什么它不是最新版本、因为我们刚刚下载了 bqstudio)、然后相应地下载了 zip ChemUpdate1158。 我们得知更新是通过将内容从 chemisty 文件夹复制到 C:\ti\BatteryManagementStudio\chemory 来发生的。

复制后、我们重新启动并在 BqStudio 中重新打开 Chemisty 选项卡。 此时未显示任何内容、窗口为空、未输出任何内容。 似乎有一些问题。 我们尝试逐个手动替换文件、替换所有文件(chem、chemdat.bak、chemdat.bak、chemdat. tsv、chemdat、chemdat4、 chemdat6, chemdat8….) 并发现当我们替换文件- chemdat6时程序会发生此崩溃。 似乎有一些问题,你能帮助我们吗? 如何更新到新版本、以便我们可以使用配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georgi、

    您能否删除与 bqstuido 关联的任何文件以从头开始。  

    步骤1 -下载 BQStudio  

    BQStudio:
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    第2步-下载 GASGAUGECHEM-SW

    第3步-遵循用户指南进行操作

    用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc94/sluuc94.pdf?ts = 1747171858827&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGASGAUGECHEM-SW

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们执行了所有这些过程、我重新安装了 BQStudio。
    之后、我成功将 Chemistry Library 升级到842版。
    之后、如您所述、我们下载了较新的更新1158。
    同样、当安装它时、程序崩溃、"Chemistry Programming"选项卡中没有显示任何内容(空窗口)。  

    如何升级?
    是否可以从任何位置下载我特别需要的 ChemID (7652)、ChemID (7602)配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我删除了 BQStudio 并在其位置安装了 Beta 版本。
    在它中,化学库包被更新到1127并在这里显示。
    主版本似乎有问题。
    我希望其他事情能如期发挥作用。