This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:负载能力

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513099/tps43061-load-capacity

部件号:TPS43061
主题: LM5122中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、团队、

我想知道当 VIN 为5.4V 至8.4V?时、TPS43061是否能够输出22.5V/7.5A

不确定 TPS43061的负载容量是否与外部 MOS 或其他因素相关

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    从控制器方面来看、我发现此应用中没有违反规范的情况。

    然而、在170W 输出功率下、在最坏情况下、输入电流电平将高于30A。
    为此、我建议使用多相设计来共享电流。
    LM5122会更适用、 因为它附带多相同步功能。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikals、

    感谢您的答复。 为什么使用多相设计、是否考虑改善散热性能?  

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niklas

    我尝试在 webench 中进行仿真、发现 webench 无法正常工作、无法报告结温问题。 我恐怕客户可以在实际应用中使用 TPS43061来获得22.5V/7.5A 电流。

    您能帮助检查客户的 SCH 吗? 我认为电感器 I SAT 对于峰值电感器电流来说太低。

    e2e.ti.com/.../xtreme5_5F00_boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外附上 MOS 数据表进行检查、我认为这对我来说是可以的。 请帮助检查。 谢谢

    e2e.ti.com/.../IC_5F00_IP05N04A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    我同意您的看法、即电感器额定值可能过低。
    我在我们的功率级设计器工具的帮助下计算了电流电平。
    在这里、您可以看到峰值电流上升到34.5A (无损耗!)

    该电感高于电感器额定值、因此需要更换该器件。
    MOSFET 数据表显示元件可以支持50A 直流电流、但热行为在此处可能存在高风险。
    我们通常建议将 MOSFET 峰值电流保持在最大10A 它们可以考虑并联两个低侧 MOSFET 以共享电流。
    这应该可以改善热行为。

    如果控制热性能、他们可以在单相设计中采用 TPS43061。
    这还取决于应用在最小 VIN 和最大负载下运行的时间段。

    此致、
    Niklas