This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162的无 PFAS 声明文件

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510474/tps62162-the-no-pfas-statement-file-for-tps62162

器件型号:TPS62162

工具/软件:

您好、

请提供"无 PFAS 声明"文件,请求我们的最终客户,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    您是否在寻找材料成分列表?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    是的,但在这个文件中没有"没有 PFAS 声明",所以你可以帮助提供,谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS62162DSGR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看:

    e2e.ti.com/.../TPS62162-detail.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    TPS62162 detail.xlsx

    我们的客户反馈该    文件中不包含"无 PFAS 声明"内容,您能帮您检查吗? 也可以提供该语句

     设备没有 PFAS? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此 报告是否 正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的支持。

    抱歉、Custome 反馈这些只是全氟辛烷磺酸和 PFOA 声明 、但不包括所有 PFAS 请求、因此他们无法验证此文件、

    您能帮助查看吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、张、您拥有的 pdf 是我们最好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    客户需要我们为以下申请提供文件、因此请检查 TI 是否有此 声明、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张,它只是在6月后,将有一些牵引在这一主题.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的评论、如果 TI 能在网站中共享此文件、我将在6月后在 TI 网站中搜索。