This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:用于电源 ORing 的 IC

Guru**** 2471500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511102/lm74700-q1-ic-for-power-oring

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74500-Q1

工具/软件:

我指的是两个 IC:LM74500-Q1和 LM74700-Q1。  

在 LM74700-Q1数据表中、该应用中采用了电源 ORing。  

哪一特性使得 LM74700-Q1可用于电源 ORing?

我们可以使用 LM74500-Q1来实现电源 ORing 吗?

这两款器件之间有何区别?

除此之外、如果使能(20V)出现在阳极的输入之前、是否可以正常?[这是失效防护吗?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaraj:

     ORing 采用反向电流阻断功能。

    因此、LM74500-Q1不能用于 ORing。

    在阳极之前将 EN 设置为高电平是安全的。 共享最大绝对值表、其中说明了这一点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    假设我对两个电源进行 ORing、一个电源电压为28V@5A (140W) 、另一个电源 电压为20@5A (100W)。 总240W 输出。 根据数据表、输出将需要两个最大电压 I、e 28V。 我的输出电流将是多少? 是8.5A (240W/28V)吗? 输出是否需要来自每个电源的平均电流?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaraj:

    在这种情况下、输出电流将为8.5A。 最高电压源将为整个负载供电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    但是、我的28V 电源只能提供5A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayaraj:

    在这种情况下、需要使用更强的源。 否则、28V 电源将过载并开始压降。

    此致、

    Shiven Dhir