This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:TPS551892QWRYQRQ1

Guru**** 2471500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511949/tps551892-q1-tps551892qwryqrq1

器件型号:TPS551892-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 同事:

您可以查看超级电容器充电器的设计和评论吗?

Supercap 是 Vishay: MAL223551007E3、请在原理图中说明它们的连接方式。

谢谢

e2e.ti.com/.../temptest.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的联系。

    我们将研究这一点,并在这两天回复你。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    什么是输入电压范围? 您能否提供 C620-C623的器件型号?

    超级电容器的电压范围是多少?(从?V-?V)

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:6-16V

    C620: EEHZK1V101XP

    C621-C623: GCM32EC71H106KA03K

    超级电容器:每个为2.2V 至3.0V

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我 看到你另一个评论:

      

    我与 Bryce Xun (TI 专家)讨论了该器件的充电器电源、似乎没问题、您能告诉我为什么不能这样吗?  

    如果可以使用、请提供有关原理图设计的反馈   

    TPS551892QWRYQRQ1

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅先前的讨论:(1) TPS551892-Q1:降压/升压转换器转充电超级电容器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    为了进行确认、可将 TPS551892-Q1用作恒流源、进行超级电容充电。 这是一个简单的解决方案、没有丰富的功能。 为了进行讨论、我想知道为什么您选择该器件而不是 BQ 器件? 很抱歉让您困惑。

    关于原理图、我的反馈如下:

    1、输入6-16V、输出4.4V-6V、最大输出电流1A。 设置的输出电压为4.8V、当 Vout 达到4.8V 时、充电将停止。 我认为最好将 Vout 目标设置为6V。 您能分享您的观点吗?

    为了获得更好的瞬态性能、建议使用4.7uH 电感器、Isat>8A。

    3.将 R744更改为0欧姆。

    4.建议的补偿参数:R749=10k、C631=6.8nF、C632=100pF。

    5.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../2275.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mulin 的反馈。  

    我们无法将输出设置为6V 、因为在最坏的情况下、它对于超级电容器来说过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我懂了。 如果没有更多问题、我现在将结束这一步。 如果您有任何问题、请随时答复、它将再次打开。