This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:无输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, BQ24073, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507047/bq25756-no-output

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ24073、BQ25750

工具/软件:

嗨、亲爱的。

我打算 使用 BQ25756为12节串联锂离子电池充电。 芯片工作电压设置为约48~60V、电池需要充电至47V@2A。

我想做一个简单的测试,只需提供输入电压,而不是将电池连接到我的板上 ,只测量输出是否正确。

当 I 输入50V 电压时、该芯片不工作、因为它的输出仅为1.25V 左右。 我测量了 REGN、它为5V 、HIDRV1为0V。 我觉得 HIDRV1 (无输出)是根本问题。

由于没有电池、因此 与 BQ25756相比性能是否正常? 此外、 我是否应该将电池连接到电路板 以 验证设计是否正确?

可以帮帮我吗? 附件是我的原理图、我认为是正确的、请确保正确无误。

谢谢!

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P1_5F00_CHARGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    感谢您的研究。

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 您可以读取 I2C 寄存器吗? 您是否看到任何寄存器故障或标志?
    • 连接了电池后、BQ25756是否会充电?

    我将在本周晚些时候对您的原理图进行更深入的审阅。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    实际上、 我通过电阻器可编程限制在独立充电模式下使用 BQ25756 、并且 I2C 信号悬空。

    由于这是一个新工程、目前没有电池、BQ25756无法为电池充电。

    我想知道何时未连接电池、BQ25756是否显示正常?

    以前、我认为、 即使没有电池、也能提供输入电源时、就像 BQ24073等其他充电器 IC 一样、存在正常输出(当输入为5V 时、OUT 约为 VBAT +0.2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    我想知道何时未连接电池、BQ25756是否正常?

    在未连接电池的情况下、BQ25750不会显示正常。 BQ25750可能会为电容器充电、在电容器满电后终止充电、然后在电容器电压降至充电阈值时再充电。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

     根据您的想法、即使没有电池、我认为芯片也会输出所需的电压、或者芯片无法为电容器充电和充电。 因此、  我的原理图中出现了问题。

    当你做 一个深入的审查,你能指出我的缺陷,请?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    以下是我对原理图的注释:

    • 当 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器大于5kΩ 时、我建议在这些电阻器上使用 RC 滤波器。 这不会导致 BQ25756不充电。

    • 充电器的输入和输出端具有100µF 电容。 我建议将电容增大到120µF、以防电压降额。

    我有几个问题可以帮助我们调试电路:

    • 您能否测量 R5、R6、R9和 R7以确保这些电阻器为10Ω 并且仍然工作?
    • 您能否测量 ACUV 和 ACOV 上的电压以确保充电器处于有效功率范围内?
    • 您能否测量 TS 引脚上的电压?
    • 您是否可以使用示波器在 SW1和 SW2上看到任何开关?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    谢谢您的意见,我会尝试他们。

    此外、在尝试使用它们之前、在没有电池的情况下、我想 使用  BQ25756EVM 评估模块确认芯片是否应工作并输出所需的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Sun、

    是的、BQ25756EVM 在没有电池的情况下充电时应在 VOUT 上提供电压。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。 很抱歉回复您太晚了。

    与演示相比、我 在前端和端部添加了两个220uF 铝电解电容器。

    方便调试、我更改电阻以将输出电压调节到16V、并将直流/直流电源设备调节到20V@1A

    在故障排除过程中,我发现了一个新的问题:在没有电池   的情况下,我连接充电器板(芯片的电池侧  )为另一个板供电,只会产生一些 mA (同时没有模拟负载),充电器板可以输出正确的电压。 但是、当我断开另一个电路板的连接并且仅连接25 Ω  虚拟负载(模拟以增加充电电流)、 充电器板 (bq25756)不输出。  我认为电阻值在我的设计 中是正确的(ILIM_HIZ 连接至10K、ICHG 也连接至10K)  

    出什么问题了吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    为 BQ25756的输出使用电阻负载将难以测试。 当电阻器用于测试 BQ25756的输出时、我通常建议设置 EN_PRECHG=0和 EN_TERM=0。 这样就可以使用电阻负载、而无需担心 BQ25756将进入 PRECHARGE 模式或充电终止。

    由于该系统没有 I2C、您是否可以使用恒压负载来测试充电器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    感谢您发送编修。

    实际上、 当我 只连接25欧姆 虚拟负载时发现无输出 、 稍后我将虚拟负载和另一块电路板连接到充电器板、也没有输出。 我最初认为、 无论阻性负载或 容性负载如何、BQ25756都会持续输出所需的电流。 芯片如何判断阻性负载或 容性负载?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    BQ25756无论如何都不会输出相同的电流。 BQ25756将在涓流≈模式下输出 Δ V 100mA、在 PRECHARGE 模式下输出 ICHG*20%、在快速充电模式下输出快速充电电流设置(ICHG)。

    有了25Ω 的电阻负载、BQ25756可能无法退出涓流充电模式。

    您是否有要测试的电子负载或电池?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我将一个12芯电池连接到主板、发现主板可以为电池充电。 它显示工作良好。

    谢谢!