This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:请求原理图审阅。

Guru**** 2472680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513290/tps25947-request-for-schematic-review

器件型号:TPS25947

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 TPS25947来设计电路、希望您能帮助审阅我们的原理图以确保没有明显的错误或问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它的设计输入电压是多少。 在原理图中提到电池电压为6V 至8.4V。 我假设这是2节锂离子电池。 UVLO、OVLO 和 PGTH 均针对12V 标称应用进行设置。 请他们更改电阻梯值。

    此致、
    Arush