This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:TPS26600RHFR 电路提供标准浪涌性能

Guru**** 2471500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512203/tps26600-02evm-tps26600rhfr-circuit-to-give-criteria-a-surge-performance

器件型号:TPS26600-02EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 TPS26600RHFR IC 设计了一款产品、其最大电流为2A、输入电压范围为10.8V 至30V。 我们需要  提供±1浪涌保护以提供 标准 A 的性能。 您能否提供与文档"www.ti.com/.../slva833d.pdf 中所述相同的电路图

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 满足   TPS26600RHFR IC 性能标准 A 的 IEC 61000-4-5标准、我们需要对直流电源提供±1kV 浪涌保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitendra、

    浪涌测试的波形是什么?

    请分享您的电路图以进行检查并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请分享您的邮件 ID、以便我提供我们的电路图。

    没有浪涌测试波形。  根据 IEC 61000-4-5标准要求、我们需要对直流电源提供±1kV 浪涌保护 性能 标准 A. 请帮助分享我们可以用来满足性能 标准 A 的要求原理图

    此致、

    Hitendra Jambukiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitendra、

    我在私人聊天中发送了我的邮件 ID。

    请分享原理图、以便我们提供建议