This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极刻度

Guru**** 2472120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287, AM2434, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511485/tps61287-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:TPS61287
主题中讨论的其他器件: AM2434TPS65219

工具/软件:

我想在以下器件型号为 TPS61287RZPR 的失效模式分布方面获得一些帮助、该分布通常包含在 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到该报告。

此外、我还想就同一器件  TPS61287RZPR 的 SN 92500-2栅极比例获得一些帮助、这可以突出 SN29500-5表5。

感谢您的帮助、此致

Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    感谢您的联系。  

    我们通常仅为汽车器件提供 FIT、FMD 和 FMA 报告、TPS61287是一款商用器件、而不是符合汽车标准的器件、遗憾的是、我们没有提供此报告。

    您需要哪种应用和额定电压/功率? 也许我们还有其他可以满足您要求的汽车产品。

    谢谢。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您回答该问题。

    我们正在设计一个具有功能安全功能的控制器、因此需要 FMEDA 计算信息。
    此外、我们还在设计中实施 AM243x。 Mujin 的控制器将包含一个 CPU 主板和用于连接外部外设的接口板。
    我们询问的芯片将安装在其中一个接口板上。
    您能否推荐适用于 AM2434的替代电源解决方案? 此外、如果您能为建议的替代解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。
    此致、
    Sijia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    感谢您提供的信息。 我不确定 AM2434需要哪种升压转换器、您能告诉我输入电压、输出电压和输出功率吗? 以便我们可以进行推广。

    此外、我还可以在下面找到有关 AM243x 电源解决方案的应用手册供您参考。

    使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电

    也请 Sitara 团队获取答案、希望这对您有所帮助。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、  

    感谢您提供的信息。
    您是否有  TPS65219的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告?
    如果 TPS65219也没有功能安全报告、您能否推荐 TPS61287的其他替代器件 、我们可以获取功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我们没有  TPS61287的理想替代品、不确定您需要哪种升压。

    也许您可以参阅 TPS61378Q1、下面提供了功能安全报告。

    https://www.ti.com/lit/fs/slvaes3c/slvaes3c.pdf?ts = 1747020428852&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61378-Q1

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您的推荐。

    我们无法使用 TPS61378Q1、因为我们需要高于24V 的输出额定值。您可以推荐比 TPS61287更相似的替代器件、并提供功能安全报告吗?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sjia:

    对于电压更高的器件、请查看 TPS61175Q1或 LM5123Q1。

    https://www.ti.com/lit/fs/slvaeu4/slvaeu4.pdf?ts = 1747194935937&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61175-Q1

    https://www.ti.com/lit/fs/sffs307/sffs307.pdf?ts = 1747195226210&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5123-Q1

    此致、

    Nathan