This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:其他设计配套资料/SBU 与 CC 引脚

Guru**** 2471500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513312/tps25751-additional-design-collateral-sbu-vs-cc-pins

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、

我的客户遇到了与前一个主题类似的问题。  

1) 是否有应用手册、原理图或类似文档(包含图9-8和9-9中提到的电路)?  

2)您能否详细说明 SBU 引脚与 CC 引脚的使用情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:  

    1.我们将创建应用手册来进一步详细说明和描述电路的设置方式及其如何与固件结合使用。 请内部联系以了解时间表详情。  

    2. TPS25751 (以及所有其他 PD 控制器)使用 CCx 引脚进行两个 PD 控制器之间的通信。 这对于 PD 协商功率合约、请求电源/数据角色交换以及在连接两个支持 PD 的设备时发生的任何其他 PD 协议消息传递至关重要。 TPS25751液体检测解决方案使用 SBU 引脚、因为该 PD 器件不支持需要使用 SBUx 引脚的交替模式(即 DisplayPort)。 SBUx 引脚用作液体检测测量引脚。  

    如有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin