This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:是否有任何器件在切换到 CV 模式后可立即停止充电?

Guru**** 2471520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ24232H, BQ24232HA, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510897/bq24232h-do-you-have-any-device-which-can-stop-charging-immediately-after-transitioning-to-cv-mode

器件型号:BQ24232H
主题中讨论的其他部件:BQ25185、、、 BQ24232

工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在寻找如下所示的锂离子电池充电器。

1.锂离子1S1P 充电。
2.独立运行。
3. 转换到 CV 模式后,充电器可立即停止充电。

您是否有任何符合其要求的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    根据所提供的信息、BQ25185可能最适合您客户的应用。 我建议查看数据表以确认其满足所有要求。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    非常感谢您的答复。

    我查看了 BQ25185数据表。

    我认为该器件终止电流是快速充电电流的10%。
    此外、也无法更改终止电流。

    因此、我认为他们的要求、第3号是不能达到的。   

    如果您想使用 BQ25185实现3号要求、
    请告诉我您的想法。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    使用独立充电器时能够达到的最高终止电流是 BQ24232H、并设置 ITERM、因此它是 ICHG 的50%。 您不会在过渡到 CV 时立即终止、但在 CV 中的时间不会很长。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的答复。

    我向客户告知了您的建议。
    他们考虑了 BQ24232HA
    因为 与 BQ24232H 相比、BQ24232HA 具有更好的特性且更新。

    他们希望使用 EVM 评估 BQ24232HA。  
    我们没有 BQ24232HA EVM、但有 BQ24232 EVM。

     BQ24232 EVM 是否可以代替 BQ24232HA EVM?
    https://www.ti.com/tool/BQ24232EVM

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉我误写了 EVM 名称。

    正确的 EVM 名称是 BQ24232H EVM、因为 尚未准备 BQ24232HA。

    我可以问您另一个问题、如下所示?

    Q
       与 BQ24232 EVM 相比、BQ24232H EVM 评估是否更适合使用 BQ24232HA?

    非常感谢您的答复。

    谢谢、此致、
    Kazuya。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我能否再问一个问题、如下所示?

    问题2:
    BQ24232、BQ24232H 和 BQ24232HA 之间的主要区别是什么。
    这些工作温度、VBAT (reg)和 VBAT (reg)的最小/最大精度是什么?

    谢谢、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510897/bq24232h-do-you-have-any-device-which-can-stop-charging-immediately-after-transitioning-to-cv-mode/5814902 #5814902"]   与 BQ24232 EVM 相比、BQ24232H EVM 评估是否更适合用于 BQ24232H?

    我建议使用 BQ24232H EVM 评估 BQ24232H。  也就是说、两个 EVM 几乎相同、因此两者都可以使用。

    BQ24232、BQ24232H 和 BQ24232HA 之间的主要区别是什么。

    BQ24232H 在 BQ24232几年后发布、并将电池稳压电压更改为4.35V、以及其他一些小改进。 BQ24232HA 在功能上与 BQ24232H 相同、但会将 VBATREG 规格从4.35V (典型值)调整为4.35V (最大值)

    此致、

    Alec