This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5871-Q1:最大工作隔离电压栅极驱动器

Guru**** 2472090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512840/ucc5871-q1-maximum-working-isolation-voltage-gate-driver

器件型号:UCC5871-Q1

工具/软件:

您好:

栅极驱动器 UCC5871-Q1是否适用于1500V 应用? 在数据表中、最大隔离工作电压规定为1500V (交流)。 但是、该值是指正弦波电压、而不是在开关操作期间出现的方波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    1.5kV 可能没问题、但很难实施。 任何瞬变/过冲都需要正确钳制。

    此致、

    Max Verboncoeur