This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:原理图审阅申请。

Guru**** 2537180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513288/bq25172-request-for-schematic-review

器件型号:BQ25172

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 BQ25172来设计电路、因此感谢您查看我们的原理图、确保没有明显的错误或问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    检查 TS 引脚-需要连接到10k 电阻器或10k NTC、不能悬空。  装置将设置冷故障。

    其他连接看起来良好。

    请注意、当输入电压为10V 时、即使存在100mA 输出电流、功率耗散也会很高。  器件可能会进入热限制状态、不是问题、但会降低输出电流。 建议采用良好的散热布局、顶部覆铜和多个散热过孔。