This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:BQ79656菊花链至20s

Guru**** 2614385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513222/bq79656-q1-bq79656-daisy-chain-to-20s

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

您好先生

第一个工程是使用 BQ79656来监控10s、工作正常

接下来,我想监控20s ,并使用 BQ79656*2,也许我知道如何构建它

由于顶部不需要监控电流,如何关闭功能? 短路或开路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我相信您可以在不打开 CSADC 的情况下将其保持断开状态。 如果您不使用 CSADC、那么现场使用 BQ79616可能更便宜或更容易。

    此致、

    Bo