This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:MOSFET 故障

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513275/lm5100a-mosfet-failure

器件型号:LM5100A

工具/软件:

您好、

我正在 试图找出导致 MOSFET 出现故障的原因。 大电压瞬变能否导致 MOSFET 发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    超过 MOSFET VGS 或 VDS 电压可能会导致故障。 如果 MOSFET 未完全导通、也可能会失败、从而导致 Rdson 很高并产生过多的功率耗散。 例如在击穿情况下、如果通过的短路超过器件的最大 ID、MOSFET 也可能会失效。 FET 上的直流电压是多少?

    您还可以在器件关断时测量该器件的 VGS 吗?

    谢谢、

    Walter