This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:我收到了 GPC 报告。 最佳化学 ID:400最佳化学 ID 最大 偏差、%:14.27

Guru**** 2472120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511512/bq34z100-i-received-the-gpc-report-best-chemical-id-400-best-chemical-id-max-deviation-14-27

器件型号:BQ34Z100
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

GPC 보고서를 받았습니다 ó n。
최적 화학물질 ID:400、
최적 화학물질 ID 최대 편차(%):14.27

3%이하를 사용하는 것이 권장되지만、보고서에서 가장 낮은 값은 ID 400 (14.27%)입니다。

어떻게 해야 하나요?

제가 로그 데이터를 보내면 저에게 Chem ID를 만들어 주시겠습니까?

e2e.ti.com/.../6622.config.txte2e.ti.com/.../0336.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 GPC 报告。
    最佳化学 ID:400
    最佳化学 ID 最大 偏差、%:14.27

    建议使用小于3%的值、但报告中的最低值是 ID 400 (14.27%)。

    我该怎么办?

    如果我向您发送日志数据、您是否会为我创建化学 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochul、

    如果您的最佳 ChemID 最大偏差%大于3%、则该偏差在系统内不可行、需要发送给 TI 进行表征。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应将内容和位置发送到何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochul、

    您需要联系当地的 FAE 或 TI 办事处获取说明、但通常需要发送单元格并填写表单。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tt.gg.csv

    BQSTUDIO > Data Memory > Calibration > Board Offset

    电路板失调电压是否可以为正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochul、

    电路板偏移量不会经常使用、仅当测量仪表的 SRN/SRP 输入上存在因任何电路板相关问题而产生的已知偏移量时才需要、但电路板偏移量可能为正。

    谢谢您、
    Alan