This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:警报信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510933/bq34z100-r2-alert-signal

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们想 使用电量监测计中断来唤醒微控制器(当 UC 处于睡眠模式时、我们需要电量监测计唤醒电源)?

我们是否可以将引脚1 (P2)用于中断? 如果是、请告知我们兼容的电压电平。 以便我们可以相应地上拉 P2引脚、每当发生警报时、该引脚将变为低电平并中断微控制器。

请检查并确认。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    是的、您应该能够让引脚根据可在 BQStudio 中配置的警报信号唤醒微控制器、在兼容的电压电平方面、它可以在2V 逻辑电平下工作、您可以在 EVM 中看到这一点、因为它使用它驱动 LED 驱动器。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是开漏输出引脚吗? 我们可以将其上拉至3.3V 吗? 我们未使用 LED。 因此、它是模式0 (如表3-10所示)。

    请确认。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saravana、  

    如果您使用模式0、则不会发送任何信号、这意味着如果发生事件、模式1可能会发出警报、因此出于给定的原因、模式1可能是更好的模式。   

    我们可以将其上拉至3.3

    我需要联系并了解此器件可接受的电压范围是多少。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    没问题。 我正在等待您的上拉电压电平输入。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    似乎3.3V 电压超过了该引脚的最大输入范围、最大电压为3.05V。

    谢谢您、
    Alan

    数据表的第6节:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、

    因此、如果我将引脚 P2拉至2.5V、那么它应该没有问题?

    如果我保持开路、那么 P2的电压电平是多少?

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 REG25电源通过10K 电阻器在 P2引脚上进行上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    我是否可以使用 REG25电源使用10K 电阻器在 P2引脚上进行上拉?

    -建议不要让 REG25为多条路径供电、但它应该是可行的、但需要在用户端进行测试才能验证这一点

    [引述 userid="644810" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510933/bq34z100-r2-alert-signal/5814979 #5814979"]

    因此、如果我将引脚 P2拉至2.5V、那么它应该没有问题?

    [/报价]

    是的、它不超过引脚的电压阈值。

    谢谢您、
    Alan