This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A15:TPS7A1510PDRVR

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510884/tps7a15-tps7a1510pdrvr

器件型号:TPS7A15

工具/软件:

VCC_IN 为5V、最终在有或无负载的情况下输出0.9V 尝试将电容器 C286和 C287替换为10uF、将 C288替换为0.47uf。 当输入电压从1.1V 增加到1.2V 时、输出为0.9V。 如果用 TPS7A1110芯片替换相同的电路、它可以输出1V。 您能看一下原因吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6350528:

    您的应用中 VCC_IN 上的偏置电压是多少?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6350528:

    您的应用中的典型负载电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型负载电流约为250mA。 同时、负载也断开连接、但输出仍为0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了排除器件损坏、这种情况是否可以在多个 TPS7A1510器件之间重现?

    空载会排除过流问题、1.1V Vin 足以消除 Vin 压降的原因。 如果 Vbias 为5V、那么该电压应该有足够的余量以避免辅助电源出现压降。  

    您是否也可以在输入端和偏置端子上测量电压?  

    此致、

    Alex Davis