This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:HPD 置位问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497385/tps65987ddk-hpd-assertion-issue

器件型号:TPS65987DDK

工具/软件:

您好、

我们在定制电路板上使用 TPS65987DDK。
现在、客户有以下问题。

*当我们连接支持 USB 交替模式的显示器时,我们无法确认 TPS65987DDK 的 HPD 输出。

我们将仅使用 DFP 角色、并仅使用 DisplayPort 信号(无需 USB3信号)。
这是连接显示器时的状态寄存器(0x58)结果。




当我们连接支持交替模式的显示器时、我们可以确认 DP 状态 RX 的"HPD 状态"的状态变化、但我们不会观察到 DP 状态 TX 的状态变化。
我们也会检查0x5F 状态寄存器、但如果您有需要确认的要点、请告知我们吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您  是否可以比较配置设置?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449145/tps65987d-tusb1146-dp-alt-mode-not-driving-hpd-high/5565021#5565021

    您能否确认所使用的固件版本?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449145/tps65987d-tusb1146-dp-alt-mode-not-driving-hpd-high/5572488#5572488

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先是固件版本。
    我们使用以下固件版本。 我相信这适用于 TPS65987DDK。

    这是连接显示器后0x5f 的结果。

    * 0x108511

    HPD 似乎显示"高电平"(位15显示"1"。)
    我也会查看另一个器件。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个问题。
    根据您显示的 URL、您将按照"UFPD 插座或 DFPD 插头插针分配"进行设置。
    在我的配置中、我只设置"DPFD 插座或 UPFD 插头引脚分配"。 它仅在我们使用 DFP_D 时可用?



    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个额外的请求。

    *您是否有项目可以使用 TPS65987DDKEVM 和扩展板确认交替模式?

    我想将您的设置与我们的设置进行比较。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    仅对于 DFP_D、只能设置 "DPFD 插座或 UPFD 插头引脚分配"是正确的。   

    https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf#page=10

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找附件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/tps65987ddk_5F00_testDP.pjt

    我认为问题与英特尔 VID 配置寄存器中的设置有关:

    取消选择可启用硬件 HPD、选择可启用虚拟 HPD。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
    >我认为问题与英特尔 VID 配置寄存器中的设置有关:
    根据您的建议、我们可以确认在客户电路板上已置位 HPD。

    然而、我们正面临其他问题。

    *我们观察到,当我们使用 Type C 到 Type C 电缆与客户电路板时,我们无法确认显示。

    以下是详细信息。
    我们使用多种模式进行了测试。 我们无法通过客户电路板图像源确认 type-c 转 type-c 电缆的显示用例。
    为了检查此问题是否与电缆质量有关、我们使用 PC 作为图像源进行了测试。 但是、当我们使用 PC 作为图像源时、我们可以确认在任何显示情况下的显示。
    我们确认 HPD 被置为有效、还确认 Type-C 连接器附近的 DP 信号(在所有后续情况下通过交流耦合后检查的信号(约+/-600mV)。



    最后、我们尝试尽可能应用您连接到客户电路板的设置。 然而、这一现象没有得到改善。

    你有没有观察到类似的情况?
    如果你有任何一点,我们应该检查?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我无法实际传递数据、只能确认来自 PD 的信号(HPD、DP 事件、电缆翻转)。  显示端口设备如何知道端口的状态?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris-San、

    >显示端口设备如何知道端口的状态?
    我们从 TPS65987DDK 输入 HPD 信号到交叉点开关(TUSB546)和 DP 控制器。
    如果 HPD 置为有效、则从 DP 控制器到 Type-C 输出的路径变为有效状态。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chris-San、

    我注意到显示的未显示案例之间的 CC 通信有一个区别。
    以下是 PD 分析器有关从接收端获取的"发现模式"和从源端获取的"DP 配置"的信息。




    根据上述信息、"UFP_U 与 DFP_D 引脚分配"设置在 SNK 和 SRC 之间对齐、我们可以确认显示。
    但是、只有我们无法确认显示的情况不是 Aligned SNK 和 SRC。
    在这种突出显示的红色情况中、SNK 将其信息发送为"C、E"、但 SRC 仅设置为"C"。
    "C"和"E"的含义不同("C"表示 C 转 C 电缆、"E"表示 C 转 DP 电缆)。 我怀疑此差异会导致根本问题。
    我有以下问题。

    问:如果   "UFP_U 与 DFP_D 引脚分配"的"发现模式"参数显示多分配、如"C"、"E"、需要哪个 SRC 设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q 如果   "UFP_U 与 DFP_D 引脚分配"的"发现模式"参数显示多分配、如"C"、"E"、需要哪个 SRC 设置?

    C to C cable 时应选择 C、C to DP cable 时应选择 E。

    https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf#page=5

    "C"和"E"的含义不同("C"表示 C 转 C 电缆、"E"表示 C 转 DP 电缆)。 我怀疑此差异会导致根本问题。

    这句话是否一致?

    https://www.ti.com/lit/an/slla403a/slla403a.pdf

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    >该陈述是否一致?
    我了解您要求 SNK 端进行引脚分配。
    但是、SNK 端会显示、因此在我的理解中、无法检查实际使用的是哪条线路。

    是否仍有人知道在 SRC 侧选择了哪条高速线路?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、我还要确认以下内容。

    *在我们的环境中,我们启用了"支持 DP v1.3信令"。
    但是、我们使用 DP v1.1a。 在这种情况下、是否可以启用此设置?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我知道您要求 SNK 端进行 PIN 分配。

    编号  我尝试理解源端如何对 DP 信息进行多路复用。  如果 SNK 端与 PC 一起使用、则我认为接收端不存在问题。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/10/3816841626001/what-is-DisplayPort-alt-mode.mp4/subassets/what-is-DisplayPort-alt-mode-presentation.pdf#page=8

    是否仍有人知道在 SRC 端选择了哪个高速行?

    您能否在 AUX 通道上放置一个示波器来查看发生了什么情况?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道。  是否可以共享 此处提供的摘录的完整 PD 日志

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    下面、我向您发送了私人消息、其中包括 PD 分析仪日志。
    >是否可以共享 此处提供的摘录的完整 PD 日志

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chris-San、

    我在下面发送了关于定制电路板上路由信息的私人消息。
    请查看该演示。

    >否  我尝试理解源端如何对 DP 信息进行多路复用。  如果 SNK 端与>PC 一起工作、则我认为接收端没有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供更多信息。  我将查看日志、并尝试在星期一之前做出响应。  这对我来说仍然是非常奇怪的,这是不起作用的。  您是否确认 GPIO 值正确- CTL0始终为低电平并且 CTL1始终为高电平?   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >您是否确认 GPIO 值正确- CTL0始终为低电平且 CTL1始终为高电平?  
    是、我使用 GUI 确认了预期的 GPIO 值。

    >我将浏览日志,并尝试在星期一之前得到回复。
    感谢您的确认、我将等待您的答复。

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我使用 GUI 确认了应该使用 GPIO 值。

    好的。  我希望您可以在针脚处进行物理测量。  引脚分配 C 和 E 之间不应有差异  

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我还有一个更新。

    *此外,客户尝试使用 Type C 转 DP 电缆。 则他们可以确认显示在本例中。
    所以我们有"无显示"的问题只有 Type C 到 Type C 电缆的情况...

    您有任何关于 PD 日志的反馈吗?

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经浏览过日志、数据源似乎没有任何差异。  在所有四种情况下、DP_CONFIGURE 请求为"C"或"E"、具体取决于是 C 电缆还是 C 转 DP、但配置请求相同:SET_UFP_U_AS_UFP_D   

    您能否捕获 CTL0、CTL1和 FLIP 信号并确认其始终为 CTL1 = H、CTL0 = L?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    >您能否捕获 CTL0、CTL1和 FLIP 信号并确认其始终为 CTL1 = H、CTL0 = L?
    我们正在从动态行为的角度检查上述内容。 请等待我们的反馈。

    此外、我对协议分析器结果也有疑问。
    我发送了私人消息并提供您对此的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经回顾了协议分析器的响应、我相信我能够在我这边进行复制。  我确实有一些问题、即电缆未报告/响应 SOP'消息、但由于它适用于 PC 而不是 IO 板、因此可能仍存在不明确的问题。  请使用另一根对 SOP'消息做出响应的电缆(支持更高的数据速率)重新测试、并查看这是否会改变系统性能。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些意见和类似主题的参考。

    如果电缆不支持 SOPP (C 类到 C 类)、则辅助通信似乎发生故障。  

    使用 SOPP (type-c 到 type-c)、可以看到  

     

    参考资料:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015177/tps65987evm-using-the-devkit-with-the-10g-expansion-evm-to-do-display-port-alt-mode

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769995/tps65987-90evm-maximum-resolutions-for-dp-alt-mode

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们如何识别 SOPP 是否支持电缆?
    昨天的调试、我们使用了 emarker 电缆和非 emarker 电缆。
    在这两种情况下、我们都未确认显示器上的显示。
    (实际上、我们可以确认异常 CC 交换行为已通过使用 emaker 电缆解决。)

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    与以下问题相关。
    >我们如何识别 SOPP 是否支持电缆?

    问题2: 您能否告诉我您确认支持 SOPP 和不支持 SOPP 的电缆部件号?
    (我想确认是否可以购买。)
    问题3 TPS65987DDH EVM 上是否也会观察到以下现象?
    >如果查看 PD 日志、我可以确认 SOPP 不可用、并且监视器上没有显示

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    克里斯·斯特尔齐克(Chris Sterzik)很糟糕、下周将回到周中。

    我们将了解是否可以同时指派一名工程师来提供帮助、但请预计延迟。

    我们如何识别 SOPP 是否支持电缆?

    如果您知道您有一个用于检查 SOPP 的 DFP、则可以将其中一个与 PD 分析仪配合使用。 某些电缆也可能标有该信息。 否则、可能很难判断。

    Q2. 您能否告诉我您确认支持 SOPP 和不支持 SOPP 的电缆部件号?

    我们可能需要等待 Chris S.在这一个,我不是太有经验的特定电缆. 我将与团队核实。

    q3. 是否也会在 TPS65987DDH EVM 上观察到以下现象?

    具体来说是哪种现象? 抱歉、我需要一些帮助来了解这一主题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    >我们可能需要等待 Chris S.在这一个,我不是太有经验的具体电缆. 我将与团队核实。
    感谢您的跟进。
    我们今天就会为客户购买电路板。 因此、我想尽快使用上述信息来确认现象的区别。

    >具体是哪种现象? 抱歉、我需要一些帮助来了解这一主题。
    克里斯  ·斯特尔齐克说,他们证实了以下现象。

    *如果我查看 PD 日志,我可以确认 SOPP 不可用,显示器上没有显示
    我也收集了日志。 如果没有 SOPP、则显示端口无响应:

    根据他们的回复、当他们与 TPS65987DDK EVM 使用一些不支持 SOPP 的电缆时、似乎无法确认显示。
    我想确认的是、您可以在 TPS65987DDH EVM 下看到相同的条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    具体说明了哪种现象? 抱歉、我需要一些帮助来了解此主题。

    我的意思是、测试的内容到底是什么? TPS65987DDK 是否会检查 SOP-P? 任何有源电缆都可以正常工作、因此 SOP-P 不需要特定的电缆编号 您是否有可以共享的 PD 日志?

    还是 DP 在没有 SOP-P 响应的情况下正常工作?

    如前所述、我仍在努力了解问题所在、并从 Chris S 离开的地方着手。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher-San、

    >我的意思是什么是测试的确切内容?
    -----
    - 1 -
    这是克里斯-桑所做的。
    CHRIS-SAN 尝试使用多种 C 型电缆。 测试条件为 TPS65987DDK 设置为 DFP 并连接 DISPLAY。
    以下是详细信息。

    *它们将 TPS65987DDK EVM 与扩展板配合使用(将视频源连接至扩展板)
    *接收端为显示屏,使用多种 C 型电缆。
    *根据他们的答复,似乎他们不能用一些 C 型电缆确认显示。
    常见的功能是、它看起来似乎不支持 SOPP。

    - 2 -
    这是我的问题。

    *我无法使用 Type-C 转 Type-C 电缆确认显示。 (我们可以使用 Type-C 转 HDMI 或 Type-C 转 DP 电缆确认显示。)
    -----


    >您是否有可以共享的 PD 日志?
    Attached(log.zip)是克里斯-圣发送给我的私人消息。

    此致、  



    e2e.ti.com/.../4403.log.zip




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请确认使用不支持 SOPP 的 Type-C 转 Type-C 电缆时、扩展板不支持视频(DisplayPort)。   在 PC 上使用相同的电缆(和显示器)时、视频工作正常。   

    在所有用例中、与控制 SBU 多路复用器的器件的通信都是相同的。  HPD 为高电平、CTL1为高电平、CTL0为低电平。  请注意、在上面的线程中、PD 正确报告了监控器存在、并且对于 PD 和多路复用器之间的通信、C 和 E 配置相同。  此讨论超出了 PD 区域、声音与 AUX 信道更加相关。  您是否有联系以确认 AUX 信道支持此用例?   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是好奇。  您是否尝试过禁用 AUX 监测启用?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134330/tusb546-dci-no-screen-with-aux_snoop-enabled-and-dockingstation-source-device/4212579#4212579

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    >是否尝试禁用 AUX 监测启用?
    在我们的定制板中、交叉点开关 TUSB546配置为"GPIO MODE"。
    因此、我们无法通过 I2C 更改寄存器。 因此、我们尝试将"CAD_SNK/ RSVD1"引脚更改为"H"(我们的默认设置为"L")。
    然而,现象没有改变。 (使用 Type-C 转 Type-C 电缆时无显示屏。)

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对 PD 团队来说有点超出范围。 我将把它移至 HSD-USB 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghouse:

    我们已经支持这个问题。 感谢 PD 方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。