This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:重定时器配置 TUSB1146RNQR 和放大器;PD 控制器 TPS65994AERSLR

Guru**** 2380900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE, TUSB1146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503405/tusb1146-retimer-configuration-tusb1146rnqr-pd-controller-tps65994aerslr

器件型号:TUSB1146
《主题中讨论的其他器件:TPS65994AE

工具/软件:

尊敬的 SupportTeam:

我们有一个基于  TPS65994AERSLR 作为 PD 控制器和 TUSB1146RNQR 的设计、在这个设计中、我们遇到 PD 控制器配置问题、无法通过 I2C 启用显示交替模式、并且 USB 3.0无法正常工作。 我想问您是否可以检查此设计的配置并确认是否正确、我会附加配置器工具的配置以及系统的电气原理图。

您的支持范围是 appreciated.e2e.ti.com/.../usbc_5F00_dp.pdfe2e.ti.com/.../TPS65994AE.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以查看 TUSB1146的原理图、但您可能需要为 PD 控制器创建精子螺纹。 TUSB1146和 PD 控制器由不同的团队提供支持。 如果在标题中使用 PD 控制器创建单独的线程、则会将其分配给相应的组。  

    我将努力在明天之前准备好审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我为 PD 控制器创建了单独的主题: (+) TPS65994AE:用于显示交替模式和 USB3.0支持的 PD 控制器配置-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

    我期待着你的评论明天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:

    1)所有 DP 主舔都具有100nF 交流耦合。 前置通道中的这些路径上(主机和转接驱动器/多路复用器之间)是否存在任何额外的交流耦合

    2) AUXp 和 AUXn 具有适当的100nF 交流耦合、以及用于供电方运行的 Proprt PUP 和 PDOWN 电阻器。

    3) USB-C 信号似乎也来自连接器。 该路径的前置沟道中是否存在任何额外的交流耦合?

    4)此处使用的 CMC 是否具有适合10Gbps 信令的带宽?

    多路复用器的 GPIO 控制引脚在 I2C 模式下使用。 您能分享多路复用器的 I2C 状态吗?

    电压具有用于噪声滤除的旁路电容器。 很好。

    连接似乎正常。 这似乎更像是一个 PD 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。