This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:添加一个陶瓷电容器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512223/lm25183-q1-adding-a-ceramic-capacitor

器件型号:LM25183-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我考虑在 SW 引脚和 GND 之间添加一个陶瓷电容器、如下图所示。

添加陶瓷电容器是否需要进行任何权衡?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM25183-Q1 反激式拓扑可根据负载情况在非连续模式或边界导通模式下运行。 下面的波形描述了该器件如何根据 SW 引脚上测得的电压捕获隔离式输出信息。 请注意、当次级电流达到零时、由于磁化电感和 SW 节点电容、会在 SW 节点上观察到一个谐振环。 因此、不建议在 SW 上添加外部电容器、因为 SW 波形会产生 VFB 误差、这可能无法准确反映负载电流的真实情况。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    感谢您的答复。

    在 SW 端子上添加陶瓷电容器的目的是降低噪声。

    作为另一种降噪方法、我考虑在 Vin 和 SW 之间添加一个 CR 缓冲器。

    这是正确的想法吗?

    此外、如果添加 CR 缓冲器、我应该小心什么?

    请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上一个答案。 SW 上升沿的高频振铃应被钳位、如波形 i shared 所示。 低频振铃仅出现在 DCM 下工作时、这种情况不会通过在 SW 到 GND 之间添加 C 或 RC 来改变。  

    Steve